This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:在不使用可视化工具的情况下将配置发送到 IWR1443

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641352/iwr1443boost-send-config-to-iwr1443-without-using-visualizer

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

您好!

 我正在尝试在 Linux 平台上使用 IWR1443板执行一个项目。我希望能够使用代码配置板、以便我可以具有相同的配置设置、并且每次为板加电时都不需要重新配置。 有人能指导我如何做到这一点吗?

此致、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    相应的工程师已分配到您的职位。 他们应在收到后立即作出答复。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用演示源代码中已经存在的 CLI 函数来完成此操作。 我从 MmwDemo_CLIInit 内部调用我的自定义配置函数 MmwDemo_IniRSSDSSCfg()。  MmwDemo_CLIInit () 在 cli.c 中定义、位于毫米波演示项目工作区内。 自定义配置函数的所有内容都在 ini_cfg.h 和 ini_cfg.h 中定义 这是一种不好的方法、但它起作用了。  e2e.ti.com/.../ini_5F00_cfg.h e2e.ti.com/.../ini_5F00_cfg.c e2e.ti.com/.../cli.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman、感谢您提供的非常有用的答案!

    Neha、正如 Herman 提到的、对器件配置进行硬编码的一种方法是自定义毫米波演示 CLI (命令行界面)代码、以使用所需的设置、而不是从.cfg 文件中读取参数。 另一种方法是删除 CLI 代码并修改器件配置 API 调用、以使用所需的参数、而不是通常从.cfg 文件中读取的设置。

    如果问题得到解决、请将该主题标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neha、

    如果问题得到解决、是否可以将该主题标记为已回答、如果需要更多支持、是否可以进行回复?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 我尝试按照您的方法对 CLI 参数进行硬编码、但我仍然无法弄清楚如何对 ProfileCfg 参数和 FrameCfg 参数进行硬编码。 有什么线索吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neha、

    ProfileCfg 和 FrameCfg 参数是 CLI 参数的一部分。 它们在.cfg 文件中的"profileCfg"和"frameCfg"行中指定。 毫米波 SDK 用户指南("配置(.cfg)文件格式"部分)介绍了各个参数及其格式。

    如果问题得到解决、请将该主题标记为已回答;如果需要更多支持、请回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ini_cfg.c 中有一个"profileCfg"和"frameCfg"硬编码的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neha、

    如果问题得到解决、是否可以将该主题标记为已回答、如果需要更多支持、是否可以进行回复?

    此致、
    John