This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 中的降频转换和抽取

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639712/afe5809evm-downconversion-and-decimation-in-afe5809evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

您好!

我将通过 GUI 使用 AFE5809解调器。  

我希望实现以下目标:

A1。 我想以350kHz 的频率对信号进行下变频。

我们使用公式:降频转换频率=(N*FS)/2^16,其中 FS 为40MHz (AFE5809EVM 的板载时钟)。 因此、N 的值为十进制的573、该值放置在 GUI 中。 该值是否正确?

答2. 我想用32倍抽取因子、因此 M=32、得到的采样率为40/32 = 1.25MHz。  

为此、必须在 GUI 中加载抽取滤波器系数。 从数据表的第73页、我必须加载256个系数、每个系数的宽度为14位。  

FIR 滤波器有512个十进制系数。  

您能否告诉我们如何通过 GUI 正确上传这些系数? 我可以通过电子邮件向您发送文本文件、以便您查看这些系数。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    我们已收到您的问询、下周结束前将再次与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    我已经回答了 Vatsal 关于如何为 AFE5809创建系数的问题。 数据表第73页还详细说明了如何根据抽取因子排序系数。
    请记住、系数应采用二进制补码格式(因此、在加载系数之前将十进制值转换为14位二进制补码)。

    关于使用 GUI 加载系数、我将尝试更改位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE5809EVM GUI\Scripts 中的滤波器系数 RAM...txt 文件、或使用 AFE5809GUI 上 DEMOD 子选项卡的系数 RAM 子选项卡。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Olu,感谢你的答复。 您是否与论坛中有关系数的其他链接相关? 可以提供更多信息吗?

    感谢您确认获取14位二进制补码。  我将更改滤波器系数 RAM、并让您知道它是否正常工作。

    谢谢!