请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1443
您好!
我目前正在尝试获取 AWR1443以提供3D 输出。
只要我们不设置仰角、雷达就会提供足够的点、但一旦要求雷达提供3D 位置、物体/点就会下降太少。 我们是否缺少一些关键设置?
第二个问题是使用 Nvidia Jetson tx2运行 AWR1443、雷达当前无法识别。 我们切换到了 Tx1、我们可以打开/使用雷达、但 SDK 在 Jetson 架构上不运行。