This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:EVM 板 LED DS3在演示测试期间关闭

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642712/awr1642boost-evm-board-led-ds3-turns-off-during-the-demo-test

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好,

首先、我要说的  是、毫米波演示可视化工具已经使用了 AWR1642 EVM。 我  过去已经做过一些测试   、但不幸的是上周发生了一些测试。

上周、我 刚为 AWR1642 EVB 加电以进行测试、但 EVM 无法正常工作。

当我按下毫米波演示可视化工具   上的按钮"将配置发送到毫米波器件"时、数据将发送到传感器、但之后我无法看到任何图。

所有硬件配置看起来都很好、用于发送和接收数据的 COM 端口已连接、我确实可以读取"HW is connected (硬件已连接)"。

我在过去的测试和现在看到的唯一不同是 、在 DS4 (NRST) DS2 (5V) DS3 (NERR_OUT)导通之前、不同的 LED 会亮起、而现在 DS3始终处于关闭状态、这意味着什么?

我尝试重新启动器件 、甚至是工具 、但没有进行任何更改。

我还多次重新完成刷写过程(当然 是在 SO2上应用跳线) 、但没有任何结果。   

BR、
Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉小错误。
    查看原理图 DS3不是 NERR_OUT、而是 GPIO_2 (黄色指示灯)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fabrizio、

    DS3指示灯在演示运行时亮起、这是唯一的问题吗? 通常情况下、对电路板进行下电上电可以解决此问题。

    我已要求 AWR 团队成员查看此事、有人应该尽快为您提供更好的回复。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我已经尝试对电路板进行下电上电、但结果相同。 实际上、我认为 AR_GPIO_2引脚不仅像 IO 引脚一样使用、而且像 MSS_uartb_TX 和 BSS_UART_TX (AWR1642数据表)

    低于我在为器件供电时测量的值。  由于 DS3的 VT 为1、8V、我 的电压大约为1.5V 、所以 DS3 关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!
    您能否澄清一下、您是否尝试了重新刷写 SDK 软件包\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw_demo.bin 中的"xwr16xx_mmw_demo.bin"? 如果是、编程是否成功完成?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    这就是 Fabrizio 所做的。 出于某种原因、他必须多次刷新、 直到能够获得稳定的行为。 现在看来还可以。 现在我们来解决这个问题;如果需要、我们将打开另一个问题。

    谢谢、
    François μ A。