This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何支持更多类型的外部闪存?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642290/iwr1642-how-to-support-more-type-of-external-flash

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

我发现目前 TI 引导加载程序仅支持几种类型的外部闪存的问题。

如何扩展更多类型? 这个问题阻碍了我们的发展。

是否有计划打开引导加载程序给用户? 在不久的将来、我需要为一些在线升级功能自定义我的引导加载程序。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您在设计中使用的闪存部件是什么?
    引导代码可能不会在不久的将来打开。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我使用的闪存为 N25Q064A13ESE40F。

    我想知道为什么不释放引导代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您能在此处确认您使用的是 MMWAVE-DFP 吗? mmWaveDFP 用户指南的第5节列出了经过测试的 SPI 闪存器件。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我下载了最新的 DFP、但没有找到您提到的闪存列表。

    我正在使用 EVM 板、我想用库存中的外部闪存替换。

    所以我遇到了这样的问题。


    此外、我发现某些类型的闪存 TI 测试程序计划停止生产(由于某些供应商的信息)、因此我想在此处更改以使用我的闪存。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王致歉

    正确的文档是发行说明、而不是用户指南。


    谢谢、
    Akash