This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:SD 引脚

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641331/ldc1312-sd-pin

器件型号:LDC1312

大家好

如果我们问 LDC1312、您会介意吗?
要进入关断模式、SD 输入 必须保持 高电平的时间是多少?

因为、我们的客户希望知道  从 SD 高电平输入转换到 I2C 读回的最短时间。

数据表上的仅 显示"从 SD 高电平-低电平转换到 I2C 读回的唤醒时间"。
因此、我们认为我们的客户需要"tWAKEUP"+  "SD 输入 必须保持 高电平的时间"。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们很抱歉 催促您、您能给我们任何回复吗?
    我们的客户需要回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirot、您好

    与 tWAKEUP 相比、SD 需要保持高电平的时间应该可以忽略不计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varn San

    非常感谢您的回复。

    与 tWAKEUP 相比、SD 需要保持高电平的时间应该可以忽略不计。
    ->好的,  这是否意味着 SD High 100us 有足够的时间,对吧?

    我们需要您的帮助。

    此致、

    大田松本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varn San

    您能告诉我们您的估计值吗?(100us? 10美元?)

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varn San

    我们很抱歉催促您、但您能给我们回复或建议吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varn San

    如果您有一些更新、您能给我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    100us 应该足够好了。

    最棒的
    Jiashow