This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:PGA460源代码

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, ENERGIA, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638306/pga460-pga460-source-code

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: Energia

尊敬的:

  PGA460 软件开发指南() 提供了一些初始化函数,如 Serial.begin(baud),Serial1.begin(baud。 还有一些 UART 收发器功能、例如 Serial1.write(),Serial1.available (),Serial1.read()和一些打印功能、如 Serial.println,Serial.print()。

客户希望我们可以提供此函数的源代码、方便他学习。 有吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、
    TI 提供的源代码特定于 PGA460器件的功能。 可 从 PGA460工具和软件页面(www.ti.com/.../toolssoftware)下载示例代码和 PGA460函数库、如 PGA460 Energia 库和代码示例(www.ti.com/.../slac741)。

    Energia IDE 内置了 Serial1.x 和 Serial1.x 库的功能。有关这些功能的详细信息、请访问 Energia 网站(http://energia.nu/) 或可下载的 Energia IDE 的参考文件夹(C:\ti\energia-1.6.10E18\references\www.energia.nu)。 实际代码可在 Energia IDE 中找到、下载地址:C:\ti\energia-1.6.10E18\hardware\energia\msp430\cores\fmsp430
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akeem、您好!

    我注意到、自2017年11月7日起、有新版本的 Energia 库((版本1.0.4)(修订版 D)。 .zip 文件存在问题、无法解压缩。 您能否检查文件是否有任何问题,还是仅限于我:)

    另一个问题是、我需要针对不同的微控制器调整 Energia 代码。 Energia 旁边还有其他代码示例吗?

    此致、Zivorad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zivorad、
    我已请求我们的网络内容团队将 PGA460 Energia 代码和库包重新上载为版本1.0.5、现在还将包含三角测量示例。 此版本的 zip 应在周五之前在 TI.com 上上线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zivorad、

    目前、Energia 是唯一一个开发了示例代码的平台。 但是、Energia 代码可导入 Code Composer Studio (CCS)中、以便对在后台运行的 C 语言编程等效程序进行低级调试/细分。 我建议将 PGA460 Energia 项目导入到 CCS 中、以便在不同的微控制器上启用和查看 C 程序代码以用于其他用途。

    您是否正在寻找特定的代码/语言示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:

    感谢您的支持。 Energia 代码非常出色、我成功地将其用于微控制器、但我花了一些时间来"清理" TCI 不必要的代码、以使代码更易读。 我想最好支持芯片提供的所有功能、而不是删除适合您应用的"额外"代码。 我认为、如果您的简单代码只使用 UART、并且可以轻松应用于不同类型的微控制器、那么它在芯片推广中将更加有效。 此外、我还必须添加、BOOSTXL-PGA460 EVK 是获得正确配置所必需的工具。 我使用自己的测试板进行了测试、但使用 EVK 更容易、更快速。 做得好!
    请注意、在 Energia 中添加有关如何设置180kHz 至480kHz 超声波传感器的功能/示例将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zivorad、

    感谢您的反馈。 我绝对计划添加一个函数来更新高频传感器范围的系数。

    您确实对所有通信模式(UART、TCI、OWU)的可用性有所了解、从而使库函数变得混乱。 最初的目的是在运行任何 Energia 草图时提供所有通信模式、但现在我意识到客户通常在评估 Energia 草图之前知道他们将使用哪种通信模式。 为了清理代码,我很可能会将每个通信模式配置拆分为单独的库文件(PGA460_USSC_UART、PGA460_USSC_TCI 和 PGA460_USSC_OWU)。 然后、用户将根据所需的通信模式导入三个 PGA460库中的一个。