This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400校准流程图

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642950/afe4400-afe4400-calibration-flow-chart

器件型号:AFE4400

您好!

我将介绍 AFE44XX 增益校准例程流程图。 我有几个问题、如下所示:

TARGET_THR = 33%。 它是 ADC 满量程电压(1.2V)的33%吗? 在这种情况下、电压为0.396V。在数据表中、建议大约为其满量程值的80%。 哪一个是正确的? 请澄清。

此外、建议为 LED1和 LED2使用两个并行例程。 对于 LED1、相关寄存器(TIAGAIN、地址= 20h);对于 LED2、相关寄存器(TIA_AMB_GAIN、地址= 21h)。 但对于 AFE4400、TIAGAIN 寄存器(地址= 20h)保留供工厂使用。 在这种情况下、如何校准 LED1? 在这种情况下、寄存器21h 是否负责校准 LED1和 LED2?  那么、它是如何工作的?

此致。

Nazrul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nazrul、

    AFE4400产品说明书指出、我们应将信号电平限制在1V 以下(即1.2V 的80%)。 但校准例程将目标设置为33%、低于满量程的80%。 所以这两项陈述都是正确的。
    由于 AFE4400对所有相位都具有单一 TIA_GAIN 控制、因此两个相位必须使用相同的增益。 您必须调节 LED 电流、以便获得所需的具有公共增益的直流电流(由目标电平定义)。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prabin。 此致。
    Nazrul