This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:PGA400-Q1:使用 Keil uVision 进行编程

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646098/re-pga400-q1-programming-with-keil-uvision

大家好、
我正在寻找使用 Keil uVision 生成的代码对 PGA400进行编程的方法。 有人能不能向我解释如何通过 TPIC83R300 Bench EVM GUI 实现它? 我使用 OTP 选项将十六进制文件加载到器件中、它对该文件进行了一次编程、因此每次我尝试对其进行编程时、它都不会通过验证步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    为了便于搜索、我已将此线程拆分为自己的线程。 如果您尝试使用新固件对同一器件进行编程、则无法通过验证步骤、因为它不会再次对 OTP 进行实际编程(一次性可编程)、因此 OTP 存储器将与新的十六进制文件不匹配。

    似乎您第一次成功对其进行了编程、但如果是这样、则从十六进制文件进行编程的指令包含在第6.6.1节: www.ti.com/.../sldu010a.pdf 中的用户指南中

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    现在、我无法对芯片进行重新编程是有道理的。 它是否有任何强制 OTP 存储器被重新编程的方法(例如、引脚上的更高电压等)? 我真的希望有机会在同一个芯片上测试我的代码。 请提供建议。

    此致

    Lukasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:


    遗憾的是、无法对 OTP 进行重新编程、PGA400中没有内置可重新编程的开发存储器。 唯一的选择是为每个新版本的固件使用新器件。

    此致、