This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001传输时间

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT101, OPT301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/644308/opt3001-opt3001-transfer-time

器件型号:OPT3001
主题中讨论的其他器件: OPT101OPT301

你好、冠军、

客户想知道 OPT3001将光传输到数字信号到控制器的时间。

它刷新 到输出的时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    opt3001的转换时间是积分时间(100ms 或800ms)加上3ms。 有关更多详细信息、请参阅数据表中列出的第6.5节"电气特性"。 这是否能回答您的问题? 转换时间是指从光撞击传感器到结果寄存器中可用的测量所花费的时间。 然后、微控制器需要通过 i2c 从器件读取结果。  

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有任何转换时间更短的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    不在我们的数字线路中、但您可以查看我们的模拟输出器件 OPT301和 OPT101。

    最棒的

    Alex