This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:CSI2启动/结束调整图

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642654/awr1243-csi2-start-end-tming-chart

器件型号:AWR1243

各位专家:

请告诉我 CSI2传输在随附图片中的开始和结束时间。

我们想澄清 CSI2时序和 ANA#07的权变措施。

非常感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!
    为了避免 CSI 转换引起的毛刺脉冲、应在下一个线性调频脉冲样本开始之前、通过 CSI 完全传输来自前一个线性调频脉冲的数据。 为了实现这一点、(空闲时间+斜坡结束时间- ADC 采样时间)应>(CSI 传输所需的时间+7 μ s)。

    CSI 传输所需的时间为=(要传输的总字节数* 8)/(CSI 数据速率* CSI 通道数)。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我了解 ANA#07和权变措施。 谢谢。
    我想确切地知道的是、显示线性调频脉冲附加斜坡时序上 CSI2开始时序和结束时序的时序图。
    例如、CSI2传输在 ADC 采样时间结束后立即开始。
    在通过 CSI2发送所有必要数据后、CSI2会停止并进入 LP、延迟数微秒。
    我有道理吗?
    感谢您对我的专业指导。
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sugawara San、您好!
    CSI 传输在收集最后一个 ADC 后立即启动。 之后、根据 MIPI 协议基本上遵循 CSI 上的时序和转换。 您可以参考 MIPI 协议文档来了解 CSI 时序。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    非常感谢您的检查。
    我已经了解到、CSI2 (HSI)可以在为每个线性调频脉冲收集 ADC 后立即触发。
    现在、它清除了 CSI2和线性调频脉冲的时序图。

    此致、
    Hitoshi