This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:"NIST 可追溯性"数据请求

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642605/tmp116-nist-traceability-data-request

器件型号:TMP116

"NIST 可追溯性"数据请求

您好!
TMP116数据表(SBOS740)中将其描述为 NIST 可追溯传感器。
我们能否提供可以披露的有关"NIST 可追溯性"的信息?
(检查报告、可追溯性系统图等)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    请提供您的电子邮件、我将向您发送证书。 如果您希望保持私密状态、可以通过向我发送朋友请求在 E2E 上给我发送消息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好:
    您能帮我发送 TMP116N 认证吗?非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    请提供您的电子邮件、我将向您发送证书。 如果您希望保持私密状态、可以通过向我发送朋友请求在 E2E 上给我发送消息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好:
    我的电子邮件是:matthew.huang@dewav.com
    非常感谢。