This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:请帮帮我

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638933/awr1642boost-please-help-me

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642MMWAVE-SDK

你(们)好

我正在使用 AWR1642升压 mmWaveSensor。  我需要从高精度可视化工具中导出数据、以便可以在 Matlab 中使用该数据。

不过、我无法从高精度可视化工具中导出数据。 请尽可能详细地返回给我、以便我可以按照您的指示进行操作。

如何从 高精度可视化工具中导出原始数据集、以及如何在 Matlab 中使用此原始数据。

此致、

Doojin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doojin、您好!

    您是否尝试使用 MMWAVE-SDK 中提供的捕获演示?
    请勾选"3. 4. 3. 获取 xWR16xx 的演示"、请参阅 MMWAVE-SDK-USER 指南、了解如何使用 Matlab 收集帧数据和后处理。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    但斯克供参考。 但是,MMWAVE-SDK-USER-guid 在哪里。 这是毫米波演示可视化工具吗?

    我搜索了毫米波演示可视化工具 、 只有3.4整形器描述了 CPU 负载。

    请返回 给我更 详细的信息、以便我开始工作

    此致、

    Doojin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doojin、您好!

    在此处下载 MMWAVE-SDK 。

    安装 MMWAVE-SDK 后,您将拥有一个包含 mmwave_sdk_user_guide.pdf 的文件夹“docs”。

    毫米波演示可视化工具只是一个用于配置和可视化目标数据的应用。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu

    我下载了这些文件并按照说明进行操作。

    但是、我现在很难将 ADC 原始数据保存在 CCS 文件中、如.dat

    请告诉我保存 ADC 原始数据的后续步骤、以及在 CCS 中可以在哪里看到数据文件。

    在文件中,很难理解他们所说的话。

    这就是我所做的。

    请帮助解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doojin、您好!

    请参阅"3. 3. 2. mmwave_sdk_user_guide.pdf 的 xWR14xx 的捕获演示”和“内存捕获过程”(第14页)。
    其中详细介绍了保存 CCS 中的 ADC 数据并进行离线分析的过程。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我阅读了该文档、但仍然无法正常工作。

    在不关闭电路板电源的情况下、将电路板连接到 CCS。 (请参阅如何将 xWR14xx/xWR16xx EVM 连接到 CCS 部分
    以了解有关如何连接到 CCS 的详细信息)。 使用可执行文件加载用于捕获演示应用的符号
    提供的示例 \packages/ti\demo\xwr14xx\capture\xwr14xx_capture_demo_mss.xer4f。
    在"CCS Expressions"窗口中、查看全局变量 gCaptureMCB 并检查 DMA 中断计数器(dmaIntCounter)和
    sensorStart 命令之后的啁啾中断计数器(啁啾 IntCounter)。 啁啾 IntCounter 应与配置匹配。 原因
    上述配置的计数器应为128。 dmaIntCounter 将是 DMA 传输的实际数量
    生成的数据可从 CCS 保存并离线分析。
    使用全局变量 gDataCube 从 L3存储器保存数据。 大小(CAPTURE_L3RAM_DATA_MEM_SIZE)
    定义的示例 \packages/ti\demo\xwr14xx\capte\capture.h
    选择 Tools -> Save memory in file ccs_data.dat with format 16-bit Hex TI style、选择 memory location as
    根据 capture.h 定义的 gDataCube 和大小。
    运行 MMWAVE_SDK_ Matlab 中的\packages/ti\demo\xwr14xx\capture\ gui\capture_demo.m。 脚本只是一个
    离线分析示例。 建议用户为此重复使用或创建自己的处理算法
    数据

    我不能遵循上述规定、因此您应尽可能详细地指导我。
    在写入 Teraterm 代码后、我应该执行什么过程...
    非常复杂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doojin、您好!

    您是否能够使用 CCS 将捕获演示库连接并下载到 EVM?

    -Raghu