This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TI 演示可视化工具问题

Guru**** 2580135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642640/awr1642boost-ti-demo-visualizer-issues

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我正在使用 MMW 演示应用程序、在 SDK 中、我存储了配置值并重新加载该值、而不是从 PC 发送配置。 它成功引导 EVM 并正常工作、并持续向 PC 发送数据。 但在 TI 演示可视化工具中、 即使我们正确配置了硬件并连接到 mmw 演示 vis、也无法接受数据。

那么、解决此 TI 演示可视化工具问题的解决方案是什么? 如果 EVM 连接到毫米波 演示 VIS、它应该接受数据。

谢谢

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丹

    毫米波演示可视化工具是否已成功连接到数据端口和应用 COM 端口?

    请向我们发送您在可视化工具中获得的错误消息(如果有)。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    它的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丹
    发送配置时、是否在可视化工具或 CCS 控制台中收到任何错误消息?

    如果您遇到任何错误、请向我们发送错误快照。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    两天前我访问过 TI、演示可视化工具中存在某种相关性、我发现、要使用可视化工具、我们必须从其发送配置并使用它。