This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:数据表拼写错误?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646040/ldc1614-datasheet-typos

器件型号:LDC1614

您好!

根据数据表中此处所示的说明,SNOSCY9-Dec2014的表1中似乎显示了" <" symbols in the "VALID fREFx RANGE" column and the ">" symbol in the "SET CHx_FIN_DIVIDER to" column should rather be "和">"。  "将 CHX_SETTLECOUNT 设置为"和"将 CHxRCOUNT 设置为"列-这些列是否也应为">"

一般而言、最好有一份在线勘误表、在数据表的新修订版发布之前、保留所有已识别拼写错误的最新列表。  也许已经有这样的事情,我只是没有使用搜索功能找到它?

谢谢!   

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    你是对的。 有效的 fREFx 范围应<,CHX_FIN_Divide R 应>。
    CHX_SETTLECOUNT 和 CHX_RCOUNT 仍应>。

    最棒的
    Jiashow