This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:Tmp75c 温度传感器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642883/tmp75c-tmp75c-temp-sensor

器件型号:TMP75C
主题中讨论的其他器件: BQ3200

我正在开发一个具有 MP430FR2311和 aTMP75C 温度传感器的项目。  我无法从温度传感器获得确认。  我已经使用了与其他 MP430进程以及 MP430FR2311提供的示例代码一起使用的 I2C 例程。  我仍然无法让温度传感器做出响应。  我连接了另一个 i2c 芯片 BQ3200、能够获得确认以及读取和写入。  在尝试寻址 TMP75c 时是否缺少任何内容。

谢谢  

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您使用的是哪个 I2C 地址? 您是否连接了 TMP75C 的地址引脚?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任

    所有地址引脚均接地。 我使用的地址是0x48。 我在总线上有一个地址为0x68的 BQ3200。 我有一个文件、其中包含发送一个字节加地址的输出。 您将看到、tmp75c 未确认 BP3200的工作位置。  我还编写了一个位 bang 例程、并获得了类似的结果。 我还包括了使用的代码。  我使用的微控制器是 MP430FR2311。 我尝试确定是否缺少某些内容、因为 tmp75c 是 SMB 总线。

    使用位于同一电路板/总线上的 tmp75c 和 BQ3200的不同结果的快照

     e2e.ti.com/.../Snap-Shots-of-the-different-results-using-tmp75c-and-the-BQ3200-that-are-on-the-same-board.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我将需要更多信息来找到问题。 您能否共享原理图? 此外、源代码看起来不完整。 您能否共享完整的源代码?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../i2c.pdfe2e.ti.com/.../init.pdfe2e.ti.com/.../patch_5F00_main.pdfe2e.ti.com/.../2548.patch_5F00_main.pdfe2e.ti.com/.../0081.Schematic-Prints.pdfhiBen

    随附的查找您请求的文档。  感谢帮助。 这让我感到很重要、尤其是当我可以读取和写入时

    bq3200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送给您的代码的 BQ3200地址为0x68。 我在 tmp75c 的地址中使用了0x48
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,任
    TMP75c 是否可以超时? 我将信号与规格进行了比较、似乎时序正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到 BQ3200未包含在该设计中、因此我假设您以前有过它的经验。

    除 P1.1外、原理图看上去一切正常。 为什么将此引脚短接至 P1.3/SCL? 无论如何、这似乎与您的问题无关。

    您确定这是与 BQ3200验证的代码相同吗? 我在地址字节之后看不到正在传输的字节。 我希望看到对 UCB0TXBUF 寄存器的引用、而不是变量 PTX_I2CData 的引用。

    如果您的编程需要额外的支持、在 MSP430论坛中提问将更好地为您提供服务。 在温度传感器论坛中、我们没有那么多的专业知识。 e2e.ti.com/.../

    谢谢、