This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:xWR14xx 或 xWR12xx、什么是合适的解决方案?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643785/iwr1443-xwr14xx-or-xwr12xx-what-is-proper-solution

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

对于以下目标要求、IWR1443和 AWR1243 (+处理器)之间的正确解决方案是什么?

 

 *范围:20米

 *分辨率:2厘米

 

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    任一器件都适合您的第一个规格。 主要区别在于 IWR1443具有板载硬件加速器、而 AWR1243仅是雷达前端。 IWR1443的硬件加速器和您放置在 AWR1243上的处理器在这些方面无关紧要。

    只是为了澄清您是指分辨率还是精度? 分辨率是指雷达区分两个不同距离物体的能力。 AWR/IWR 器件的最佳分辨率为4cm。

    当您是指分辨率时、您可能是指精度? 两个器件的精度都绝对在2cm 以内。



    谢谢、
    Akash