This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:Cypress 闪存芯片(U1)已停产。 什么是兼容的替代器件型号?

Guru**** 2581715 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643266/iwr1443boost-cypress-flash-chip-u1-is-obsolete-what-is-a-compatible-alternative-part-number

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

我们正在设计具有 IWR1443 IC 的电路板。 如标题所示、IWR1443BOOST 评估板(S25FL116K0XNFV010)上使用的闪存芯片已停产、不再有库存。

www.cypress.com/.../s25fl116k0xnfv010

我们可以使用什么替代器件型号?

感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    以下是已经过测试的与 ROM 引导加载程序配合使用的闪存变体:

    Spanion S25FL256S
    Spanion S25FL132K0XNFB010
    Macronix MX25L3233F
    Macronix MX25R1635FZNIH0 (宽电压器件型号)



    谢谢、
    Akash