请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00524 主题中讨论的其他器件: RF430FRL152HEVM
您好!
我是伦敦玛丽女王大学的博士学生。 我最近购买 了 TIDA-00524 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计。
但是、当我使用 TIDA-00524时、我无法在其中找到纽扣电池 CR2032。 此外、我还注意到电路板上缺少其他一些电子元件。 例如 D1和 D2。 我想还有其他组件也缺失了、我需要找出它们。
现在、我感到困惑。 要使这些模块正常工作、我需要购买哪些组件。 例如、我是否只需购买电池即可使 TIDA-00524正常工作? 或者我也需要其他组件? 有人能给我一个完整的组件列表、我需要购买这些组件才能使这些模块正常工作。 然后、我可以从物料清单中选择它们。
谢谢、此致、
Ahsan