This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:TIDEP-0091 IWR1443EVM 需要进行一次修改、并具有可选的第二次修改

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642526/ccs-iwr1443boost-tidep-0091-iwr1443evm-requires-one-modification-and-has-an-optional-second-modification

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

我不完全理解 TIDEP-0091中的这一说法

IWR1443 77GHz 液位变送器的功耗优化
参考设计

请详细说明如何修改 EVM?  图片很受欢迎、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电阻器 R102、MSP432将无法控制 IWR1443的功率循环。 因此它是强制性的。  仅当*您希望 MSP432报告时序测量值时,才需要第二个电阻器 R164。  以下是 EVM 布局图、其中显示了必须添加电阻器的位置:

    IWR1443 EVM、版本1:

    IWR1443 EVM、版本2:(R164的位置与版本1相同、图未显示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将补充、在下一版本的源代码中、将添加另一个强制电阻器 R9。 上面的图表中也显示了这些。 R9控制 GPIO1、它将用于控制是否运行校准并将其保存到闪存中。 也可以通过按下 EVM 上的 SW1来控制 GPIO1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好! 再次非常感谢!