This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何使用 AWR1642上的电压监控器功能

Guru**** 2580955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642978/awr1642-how-to-use-the-voltage-monitor-function-on-awr1642

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

您好!

请告诉我如何使用 AWR1642上的电压监控器功能。
数据表的表7-1列出了电压监控器。

此外、我是否应该将电源电压连接到 GPADC 的任何引脚?

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    AWR1642数据表中列出的电压监控功能(表:7.1)是器件的内部电压监控功能。 此监控没有用户控制。

    外部电源电压监控可通过使用雷达控制接口文档中提到的监控 API 将其连接到 GPADC 引脚。



    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。

    在哪里可以找到"雷达控制接口"文档?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    安装 MMWAVE-DFP 时、您可以在"docs"文件夹中找到它。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。
    我可以找到这个。

    此致、
    Nomo