This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642是否支持1.8V 闪存? AWR1642支持的最大闪存大小是多少?#39?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641701/awr1642-did-1-8v-flash-supported-by-awr1642-what-s-the-maximum-flash-size-supported-by-awr1642

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户希望使用1.8V QSPI 闪存。 他有2个问题、如下所示。

问题1:QSPI 外设是否支持1.8V 电压电平?

问题2:AWR1642支持的最大闪存大小是多少? 256Mbit? 或更高?

谢谢。

此致、

Wesley。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、
    我们的硬件专家正在检查是否支持该器件。 请等待他的答复。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    串行闪存上可访问的最大大小为8MB (64M 位)。
    我将向您介绍1.8V IO 支持。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的回复。
    串行闪存上可访问的最大大小为8MB (64M 位)。
    如果客户使用256Mbit 闪存、这意味着 xWR1xxx 只能支持64Mbit 闪存吗?
    或 xWR1xxx 仅支持<=64Mbit?

    顺便说一下、它是否有任何有关1.8V IO 问题的更新?

    谢谢、
    Wesley。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    应该是您可以安装256 MB 闪存并仅访问64 MB、但我们尚未尝试过。 我更希望它们使用64Mbits 闪存本身。

    关于1.8V IO 支持、我仍在等待确认。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    将支持1.8V IO。 因此、您可以通过将 IO 电源更改为1.8V 来使用1.8串行闪存。 请注意、这样、所有 IO 将在1.8V 电压下运行。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我现在很清楚、感谢您的帮助。

    此致、

    Wesley。