This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:将 LVDS 数据传输到 PC

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642387/iwr1443boost-lvds-data-to-a-pc

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443TSW1400EVM

各位专家:

我想通过 LVDS IF 从 IWR1443检索原始 ADC 数据到 PC。
请提供一些方框图示例、这些示例可以通过 LVDS 与 PC 通信。

非常感谢您的想法。

此致、
Hitoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara-San、您好!

    您能否观看以下有关使用 TSW1400EVM 捕获 ADC 数据的培训视频?

    这样、您就可以将数据采集到 PC 中。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我想创建一个没有 TSW1400的系统、因为我需要连续检索数据。
    您是否有任何构建系统的推荐方框图?

    非常感谢您的考虑。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi 您好!

    有关通过 LVDS 传输数据的信息、请参阅 SDK 用户指南。 用户指南位于 C:\ti\mmwave_sdk_01_01_00_02\docs。 有关流数据的信息从第15页开始。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、
    这对我们有很大帮助!
    感谢您的信息。
    此致、
    Hitoshi