This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 主动屏蔽不工作。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, TLV3544, FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641992/active-shielding-not-working

主题中讨论的其他器件:FDC2214EVMTLV3544FDC1004FDC2214

大家好、我将 FDC2214EVM 板用于需要使用有源屏蔽的电容式传感应用。 我使用 TLV3544作为缓冲器、但效果不理想。  

https://e2e.ti.com/support/sensor/capacitive-sensing/f/987/t/486054?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=fdc2114%20activ

我在这个主题上看到、它不像应该那样"最佳"工作。 我想知道、如果有源屏蔽选项不能正常工作、TI 为什么会将其放在数据表中。  

我可以做些什么来提高有源屏蔽性能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于有源屏蔽应用、我建议使用 FDC1004器件、该器件集成了屏蔽驱动器。 对于 FDC2214、我们建议使用传感器下方的接地层来实现简单的无源屏蔽。 您可以使用网格阵列而不是实心填充来提高灵敏度。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 您尝试使用 外部放大器来创建有源屏蔽、这种方法可以正常工作、但会遇到一些设计难题。 从根本上说、您可以使用主动驱动的板屏蔽传感器、如下所示:

    使该技术工作的关键是确保屏蔽和传感器处于同一相位、以便它们之间没有电势差、从而传感器没有电容偏移。 这意味着您可能需要具有最小失真和较小传播延迟的高带宽放大器。 此外、您可能需要在双电源上运行放大器或确保输出级为轨到轨、以避免饱和和失真影响。 在传感器侧、您可能还必须使用较低的传感器频率(较高的电感)、以最大限度地减小相位延迟的影响。 如果您已经尝试过此配置、但没有找到正常工作的传感器、那么我们希望获得更多信息、例如同时捕获传感器和屏蔽的波形、传感器配置、器件设置以及 FDC221x 的原始数据。

    谢谢!

    Luke