This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:将激励频率更改为56KHz

Guru**** 2580705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642350/tdc1000-tdc7200evm-change-excitation-frequency-to-56khz

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

    我有 TDC1000-TDC7200EVM 板、它适用于使用传感器、1MHz 传感器(SMD15T21R111WL)测量水位。 我想操作56KHz 传感器并配置 TDC1000板、以操作两个传感器、一个用于传输超声波信号、另一个用于接收回波信号。

建议用于支持56KHz 激励频率的更改的滤波器值。 因为我无法找到滤波器计算部件并 配置 TDC1000板来操作两个传感器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于感恩节假期,本论坛的答复被推迟。 我将深入了解这一点、并返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    使用两个换能器时、必须更改 TDC1000的模式。 由于一个换能器将进行传输、另一个接收、因此您应使用模式2。 数据表的第8.4节介绍了不同的模式。

    带通滤波器设计公式包含在数据表的第8.3.5节"接收器滤波器"中。 您可以使用这些公式构建以56kHz 为中心的滤波器、也可以使用任何其他您喜欢的滤波器拓扑。

    此致、