This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:未检测到启动脉冲

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642047/tdc1000-tdc7200evm-start-pulse-is-not-detected

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

    我已获得 TDC1000-TDC7200EVM 套件并安装了 GUI 软件、并更新到2.01修订版。 单击 GUI 图形部分的开始图形后、我无法探测数字示波器上的启动脉冲。 我在下面提供了板的默认配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我得到起始脉冲、它是探头电缆故障、现在无法获得液箱液位。 目前、我使用的是板的默认配置。 最好能有任何人为液箱液位检测提供配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于感恩节假期,本论坛的答复被推迟。 我将深入了解这一点、并返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    参数设置取决于所使用的传感器(如果使用 EVM 中包含的传感器、则默认设置应适合宽距离)。

    首先、请确保传感器正确安装在您的油箱上。 下面是一个描述推荐方法的应用手册: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    接下来、本应用手册介绍了液箱液位传感的基础知识。 它介绍了许多关键参数以及如何调整这些参数以获得最佳性能: www.ti.com/.../snaa270.pdf

    请参考这些文档、但为了开始使用、我建议降低回波质量阈值、并在尝试读取液位之前确保传感器安装牢固。

    此致、