请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1000
您好、支持团队、
我有关于 LDC1000的问题。
如果 TBCLK 是从外部输入的、如何设置 PD_CLK (0x05 [0])?
数据表(修订版 c)第21页介绍了以下内容。
0:CLK_PD
晶振断电。
0:启用晶体驱动器。
1:禁用晶体驱动器。 使用此设置可降低功耗
在器件处于待机模式时使用晶振输入的功耗。
将此设置用于时钟输入。
但是、如果时钟是外部输入、则除非 PD_CLK 设置为0、否则无法测量电感。
上述描述是否错误?
此致、
M. Tachibana