This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200 win10问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640746/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-win10-problem

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我有 TDC1000-TDC7200 EVM、但看到 "vi 不可执行。 使用 LabVIEW 时、需要修复完整的开发版本"。 ı 如何解决这个问题。 我使用 win10的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请尝试更新您的 LabVIEW 运行时引擎。 应该已随 TDC1000-TDC7200EVM GUI 一起安装了正确的版本、但可能由于某种原因而失败。 以下是美国国家仪器 公司的最新版本:www.ni.com/.../

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是最新版本、但我阅读了一些有关此 EVM 的评论、他们说此 EVM 可用于 Win7、有些用户也无法使用 Win10。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是关于兼容模式问题。 我无法运行此程序 TDC1000_7200。 您对此问题是否有任何解决方案? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是兼容模式、我认为这是问题所在。 它在 Windows 10中不使用兼容模式的情况下可以正常运行。

    此致、