请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC7200 主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
我无法通过 SPI 在 TDC7200上设置触发器。
我在 Raspberry PI 上编写了一个短的 C++代码来调试寄存器。 代码读取配置寄存器(0x00)、然后将值0x03写入该寄存器、该寄存器应开始测量并设置触发器。 然后、代码回读寄存器以确保已设置 CONFIG1。
执行此代码的输出如下:
在 start_meas 之前读取寄存器
寄存器[0x00]= 0x02
发送触发器
在 start_meas 之后读取寄存器
寄存器[0x00]= 0x03。
我探测了 TDC7200上的触发引脚、但设置了开始测量后、引脚永远不会改变状态。
我已确保使能设置为高电平。
VREG 为1.6V。
我还在 TDC1000-TDC7200EVM 上探测了 SPI 总线、它具有与 TDC1000和 RPI 设置相同的波形。
我希望得到任何帮助,因为我在论坛上已经探讨过与此类似的问题,但我找不到解决办法。
此致、
Bryan、