This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:是否可以在不打开桌面程序的情况下获取 UART 数据?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638873/tdc1000-tdc7200evm-is-it-possible-to-get-uart-data-without-turning-on-the-desktop-program

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我想将我的 TDC1000-TDC7200EVM 安装到移动设备上。 现在、它需要连接到软件、在我加载所有寄存器后、我启动图形、该图形开始通过 Arduino 中的 UART 为我提供值、是否可以仅将电路板连接到电源即可获取 UART 数据? 如果是、如何操作? 提前感谢您的帮助。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabeel、

    您能更详细地解释一下设置吗? 您是将数据从 EVM 上的 MSP430传输到 Arduino 微控制器、还是禁用了 MSP430并且仅使用 Arduino 与设备进行通信?

    在任一种情况下、无论其他任何设备是否监听通信线路上的内容、您使用的任何微控制器都可以输出 UART 流。 UART 输出仅取决于微控制器上安装的固件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、我将数据从 MSP430传输到 Arduino。 现在、我仅在 GUI 中按"Start Graph"时获取值。 如何在根本不使用 GUI 的情况下获得值? 如果我打开"Continuous Trigger"、以便在以后无需 GUI 的情况下在 Arduino 中获取值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nabeel、

    您将需要修改 MSP430上的固件以持续设置 TDC7200中的"Start New Measurement"位、如果 MSP430是唯一与 TDC 器件通信的器件、则需要使用 GUI。 如果 Arduino 正在与 TDC 部件通信、则只需在 Arduino 代码中设置 Start New Measurement 位即可。

    此致、