This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:传感器之间的最小行程距离

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637074/tdc1000-tdc7200evm-minimum-travel-distance-between-transducers

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我正在使用 TDC1000评估板(TDC7200EVM)、需要为我的应用选择合适的传感器。 我将使用它在直径约为12-28mm 的管道中进行水流测量、采用对角线设置(不是反射)。  

换能器的频率与它们之间的最小行程距离之间是否存在某种已知关系?  

提前感谢您的任何帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    频率对最小距离的影响通常仅是用作发送器和接收器的单个传感器的问题、因此双传感器设置不应存在任何问题、除非它们彼此非常接近(紧挨着)、 或者频率变得如此低、以至于波长大于传感器之间的距离。

    作为参考、在单个换能器设置中、频率越低、激励换能器所需的时间越长、并且在激励停止后换能器将继续振铃的时间就越长。 由于这种持续的振铃、回波可能会被振铃遮挡、无法检测。

    典型的水流测量频率在1-2MHz 范围内。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    一段时间以来、此主题没有任何活动、因此我将关闭它。 如果您有后续问题、只需发布、然后它将重新打开。

    此致、