This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:在 TIDA-00508上从 LDC1314替换为1614 (μ 1º 转盘)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508, LDC1314, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/643032/ldc1614-replace-from-ldc1314-to-1614-on-tida-00508-1o-dial

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件:LDC1314TIDA-00508

尊敬的技术支持团队:

是否可以在 TIDA-00508 (1º 千分表)上从 LDC1314替换为1614?

如果替换 LDC1614、我担心 MSP430的软件和 Windows 应用的 GUI 应该更改。

我想知道、在要求更高分辨率时、这是否容易。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    LDC1614可用于实现相同的应用、但是1度转盘附带的默认软件特定于 LDC1314、因此您不能简单焊接 LDC1614并获得增强的分辨率。 我还应该注意的是、机械设计限制了这个特定演示的精度、如果您进行一个非常稳定的机械设计、分辨率将得到提高。 此外、如果您在 LDC1314上使用 LDC1614、响应速率将会更慢、因为 LDC1614必须每通道流式传输28位、而轻松的情况下、LDC1314只需每通道流式传输12位。 这也可能是您的设计中的一个限制。
    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了补充 Luke 的说法:LDC1614是 LDC1314的更高分辨率版本。 它采用相同的封装、并且在封装和编程方面兼容。 它将用作直接替换器件、当前代码也将工作-在这里它读取 LDC1314使用的4个输出寄存器。 但是、由于 LDC1614不使用增益函数(因为它不需要)、因此除非您修改软件以读取 LDC1614使用的8个输出寄存器、否则 LDC1614将使用相同的代码提供较低的精度。

    但是、由于系统的机械限制、您将不会看到 LDC1614的任何显著性能改进。 通过更好的机械实现、您可以看到精度有所提高。

    此致、

    Christo