This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tmp116:如何将 tmp116放入探头

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637786/tmp116-how-to-put-a-tmp116-into-a-probe

器件型号:TMP116

您好!


我想在我的应用中使用 tmp116。 它具有非常好的规格。 但是、为了最大限度地缩短热响应时间、我认为需要将其放入探头中。

是否有任何文档对此进行了解释? 您能指导我解决与此问题相关的问题吗?


谢谢

Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifo、

    TMP116器件非常适合用于测量电器或医疗应用的探头。 我目前正在编写 TMP116探针的应用手册。 我想它可能会在下周发布。 我很奇怪、您希望尽可能缩短热响应时间。 大多数客户希望构建具有快速热响应时间的探针。 我将在您访问 TI.com 后立即为您提供链接。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Aaron、
    非常感谢您的回答。 我想我自己表达的不正确。 实际上、我希望构建一个能够以非常快的热响应进行响应的探针。
    然后、我将等待您的链接。 除了应用手册之外、如果您有任何您认为可能有用的文档、我也很乐意阅读这些文档。
    祝你度过美好的一天

    Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!


    TI 是否已发布将 tmp116放入探测器的应用手册? 非常感谢您的帮助

    祝你度过美好的一天

    Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifo、

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在努力将应用手册发布到 TI.com。 随函附上初步的最后草案。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../Thermal-Response_5F00_SNIA021_5F00_15Nov2017.pdf

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Aaron、

    这绝对是很棒的东西。 我从这份文档中学到了很多东西。 我有三个问题。 我很开心
    如果您能引导我了解这些信息、

    我与 TMP 116的目标是使用 Testo-106实现类似的性能
    www.testo.com/.../0560-1063

    Testo-106表示它具有 NTC 温度探头和移动液体中10秒的 t99热响应。

    当我检查 TMP 116的响应时间时、我看到了这一点

    布局 L4的探头 P8具有最佳响应。

    您能提供有关 P8的更多详细信息吗? 我无法找到有关此内容的信息?
    您还能给出 L4的顶视图吗? 从图中可以看出、焊盘似乎连接到散热焊盘

    此外、NTC 通常提供比 TMP116、Testo-106索赔更好的响应时间、从而在10秒内达到 t99
    与 TMP 116探针相比、哪一种看起来更好、但同样、液体可能也不同?

    非常感谢
    Rifo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifo、

    我很高兴您发现它很有用。 Testo-106可能具有10秒的热响应时间、因为其直径更小、我认为探针厚度比应用手册中的探针厚度更薄、NTC 采用更小的封装。 在目前的 Testo-106设计中、TMP116可能太大而无法插入轴中。 您可能需要增加探头的直径。

    正确的做法是、P8将散热焊盘连接到焊盘。 我希望 L2具有更快的响应时间、因为它具有更少的热质量。 可能是我应用了过多的热环氧树脂。

    如果我们在布局 L2中使用了更小、更薄的探针、则可以更快地获得 TMP116的响应时间。

    e2e.ti.com/.../TMP116-Mini-Board-Top-View.pdf

    如果您需要帮助、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    非常感谢您的回答。 然后、我将尝试使用 L2布局和更小、更薄的探针构建探针。

    是否还可以提供有关如何获取探针的信息? 您是购买还是构建了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rifo、

    这是一个定制探针、我为自己的实验指定了规格、但 Ber-Braze 为我制作了该探针。 您必须提供具有所需痴呆的工程图或草图。 这是电话号码。

    焊接- Braze、Inc.
    508-966-2758

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron、


    我不住在这些州、因此我会找到合适的替代方案。 您能否提供更多有关如何应用热环氧树脂的信息、以及(如果可能)与您使用的热环氧树脂的链接。

    您是先放入探头然后再涂覆环氧树脂还是以另一种方式涂抹?

    谢谢
    Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifo、

    很遗憾听到这个消息。 只要您提供所需的规格和尺寸、任何机械车间都可以制作探头。 随附的是我在组装探针时使用的环氧树脂数据表。 您应该考虑高导热性环氧树脂 Duralco 132。 环氧树脂通常附带2种材料、需要在涂抹前混合比例。 它需要两种材料的混合比例、除非您想使用硅基材料。  硅树脂不需要混合比,但成本要高得多。 您可以在70°C 的温度下将温度箱内置于温度箱内、从而更快地获得固化时间

    首先、我将导线焊接在微型板上、然后在铜平面感应区域应用环氧树脂的混合薄层、然后快速插入到管中、用一个小外形条状、以适当地将电路板压紧到探头的壁上。

    e2e.ti.com/.../5710.13---128--134--135--133.pdf

    e2e.ti.com/.../4405.12--132-132IP.pdf

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron:
    我看到 TMP116的小探针板未放置任何电容器、这是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您回答正确。 由于我正在进行热响应、因此没有必要、但您可能需要在 V+和 GND 之间放置一个电容0201。

    Aaron