This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:雷达在高级帧配置下工作时如何获取子帧 ID

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642834/awr1642boost-how-to-get-the-sub-frame-id-when-the-radar-is-working-under-advanced-frame-configuration

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

   我想知道如何区分子帧、DSS 在 定义了多个子帧的高级帧配置下恢复帧启动中断。   是否有寄存器或雷达 API 可让我知道子帧 ID。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    如果是高级帧配置、DSS 将在每个子帧开始时接收帧中断(SOC_XWR16XX_DSS_INTC_EVENT_FRAME_START)。 DSS 应用程序需要对该帧中断进行计数以跟踪子帧并做出适当的决策。


    有关更多信息、请参阅 mmw 演示应用(dss_main.c)。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!
    感谢您的回复。 这就是我现在所做的。 不过,我仍有一些疑虑。 从理论上讲、如果我禁用硬件中断以保护某些关键逻辑、DSS 可能会错过帧启动事件、并且可能需要一段时间才能恢复硬件中断。 在这种极端情况下、如何再次检查当前子帧并恢复正确的帧 ID 跟踪?