This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TX1、TX2和 TX3输出功率可变性与启用的 TX 输出数量。

Guru**** 2575915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642862/awr1243-tx1-tx2-and-tx3-output-power-variability-vs-number-of-tx-outputs-enabled

器件型号:AWR1243

您好!

我想知道 TX1、TX2和 TX3端口的输出功率是否会因启用的 TX 输出数量而异。 例如、如果我从 TX1端口测量+9dBm、那么、如果我要启用 TX2和/或 TX3输出、我是否应该期望输出功率电平发生变化?

谢谢、

KEngineer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KEngineer、
    因此、由于启用了其他 TX、TX 输出功率没有变化。 但是、如果由于启用了多个 TX 而导致温度明显升高(这取决于运行的占空比、电路板上的热管理等)、则在这里也会观察到温度范围内的典型变化。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek。 这回答了我的问题。