This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642上 GPADC 的预期用法

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642977/awr1642-expected-usage-of-gpadc-on-awr1642

器件型号:AWR1642

您好!

AWR1642具有六个通道的 ADC、称为 GPADC。
我对 GPADC 的使用有几个问题。

GPADC 的用途是什么?
 请告诉我希望使用 GPADC 的应用是什么。

AWR1642BOOT 上 AR_ANAMUX 和 AR_VSENSE 的用途是什么?
 这些信号可以连接到外部组件;但是、我找不到如何使用这些模拟信号。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    解答1:这在下面的帖子中回答

    A2:ANAMUX、VSENSE 为外部信号、均为 AWR1642器件的输入。 AWR1642 (GPADC)可以使用雷达接口控制文档中提供的监控 API 来监控这些信号。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------