This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:电子硬币选择器

Guru**** 2575885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641461/ldc1000-electronic-coin-selector

器件型号:LDC1000

您好!

 

想通过使用 LDC 技术实现电子硬币选择器、以便识别硬币的不同金属成分、从而检测不同的硬币值。

我查看的是 LDC1000。

 

我们是否有 AppNote? TI 参考设计?

还是 LDC1000是适合应用的组件?

谢谢、

 

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们目前尚未发布有关检测金属成分的应用手册。 然而、使用 LDC1000的原理是使用电感读数和 Rp 读数来确定传感器所处的独特金属。 某些具有相同导电性的金属具有明显不同的磁导率、因此您获得的复杂阻抗读数(R + j X)对于该金属类型是唯一的。 为了获得最佳结果、您需要确保传感器和金属之间的距离恒定、传感器完全被金属覆盖、并且您的工作频率足够低、以便充分利用 Rp 测量。 希望这对您有所帮助!
    此致、
    Luke