This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:sdk1.1、捕获演示无法运行高级帧配置模式。

Guru**** 2575885 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642371/iwr1443-sdk1-1-capture-demo-can-not-run-a-advanced-frame-config-mode

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!  

在 sdk1.1中、我尝试使用下面的配置来执行 LVDS ADC 输出、但失败了。 我的配置中是否有任何错误、或者 IWR1443无法支持高级帧配置?

我的配置:

FlushCfg

DfeDataOutputMode 3.

通道配置15 3 0

ADCfg 2 1.

AdcbufCfg 0 1 1

低功耗0 0

ProfileCfg 0 77 6 5 29 0 9 1 128 6000 0 48

线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 3

线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 3

advFrameCfg 2 0 1 0

子帧配置0 0 0 1 64 100 0 1 100

子帧配置1 0 1 1 64 100 0 1 100

设置 HSI LVDS ADC 禁用

sensorStart

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我建议参考 MMW 演示中的"profile_advanced_subframe.cfg "来获取您的配置。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的建议。

    此配置来自 MMW IWR1642中配置文件的高级子帧配置、我进行了一些更改。

    我在 SDK 用户指南中仔细检查了配置、没有看到异常。

    主要区别在于 IWR1443与 IWR1642、捕获演示与 MMW 演示、LVDS 输出与通用处理。

    但我认为这可能是 MMWAVE-LINK,中的功能、不会受到上述项目的影响。

    或者、您能否帮助为采集演示中的 IWR1443中的2个子帧提供成熟的配置?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与,此配置是从您提到的配置文件派生出来的,我已经查看了 SDK 用户指南,但没有发现任何例外。

    我认为这两种情况之间有3个主要差异;
    1) IWR1443与 IWR1642
    2) 2)捕获演示与 MMW 演示
    3) 3) LVDS 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您能否帮助为 IWR1443捕获演示提供2个子帧的成熟配置?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 SDK1.1中查看了用户指南、最后发现 IWR1443不支持高级配置模式。

    这是暂时不可用还是永远不受支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    IWR1443目前不支持此功能、并且在不久的将来不太可能更改此功能。 如果有任何改变计划、我会告诉您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    非常感谢您的信息。