This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:HIL 函数是否可用于 IWR1642? 我可以从何处获取应用手册?

Guru**** 2575885 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642768/iwr1642-is-hil-function-ready-for-iwr1642-and-where-can-i-get-the-app-note

器件型号:IWR1642

您好!  

HIL 函数是否为 IWR1642准备就绪? 我可以从何处获取应用手册?

我找到了该主题的另一个主题、但它已锁定、无法再跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    您是否能够发布该线程的链接? 我找不到。

    HIL 函数应可用于 IWR1642、mmWaveSDK 用户指南中应详细介绍该功能。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然,链接是:
    e2e.ti.com/.../2288236

    恐怕在 SDK 1.1用户指南中找不到任何 HIL 说明?

    是否有任何遗漏?