This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:如何将数据写入 AFE5816中的四个存储器组(组0至组3)?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM, AFE58JD16EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642078/afe5816evm-how-to-write-a-data-to-four-memory-banks-bank-0-to-bank-3-in-afe5816

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5816TSW1400EVMAFE58JD16EVM

尊敬的专业人士:  

我们一直在使用 TSW1400EVM 和 AFE5816EVM 开发16通道超声波系统。 它工作正常。 我通过 HMC-DAQ GUI 将 AFE5816器件的 DTGC 配置为内部不均匀模式。 我可以读取每个组的寄存器。  但是、我不能将/write/any 数据更改为该寄存器。 如何将数据写入组的寄存器? 在本例中、我可以使用突发模式吗?

我对 AFE5816EVM 器件有一些疑问、有一点困惑。 我们有 AFE5816EVM 版本 Rev.C /MHR012 REV C/。 我阅读了文档器件仅支持 LVDS 接口、不支持 JESD240B 接口、是吗? 但是、该电路板可焊接到此  EVM 底部的 FMC 连接器/J60/。 如果我们焊接该 FMC 连接器、是否可以使用 JESD204B 接口和 /或 LVDS 接口?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Enkhbat、

    切换到 AFE5816EVM 的 JESD 接口并非直接操作。
    如果您想使用 JESD 接口、我们建议您获取 AFE58JD16EVM。
    此外、TSW1400EVM 不支持 JESD204B 接口。 您将需要 FPGA 数据采集卡 TSW14J56EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、

    我明白了。 此外、我  通过 HMC-DAQ GUI 将 AFE5816器件的 DTGC 配置为内部不均匀模式。 我可以读取每个组的寄存器。 但是、我不能将/write/any 数据更改为该寄存器。

    我的问题是  

    如何使用 HMC-DAQ GUI 将数据写入组的寄存器? 在本例中、我可以使用突发模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enkhbat、

    要使用 HMC-DAQ GUI 更改 DTGC 存储器内容、您可以在 HMC-DAQ GUI 中运行与本文所附脚本类似的脚本。

    确保它是.cfg 文件。

    此致、

    Olu

    e2e.ti.com/.../sample_5F00_DTGC_5F00_mem.cfg