This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:-40°C 时的最坏情况精度

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642832/lm20-worst-case-accuracy-at--40c

器件型号:LM20

从数据表中可以看出、LM20BIM7在-40C 时的额定精度为+/- 2.3C、但这是2.7V 的固定电压。

请提供有关如何组合线路、负载和线性规格以获得 此器件在最坏情况下的总温度精度的指导

还请提供有关器件长期稳定性(寿命终止容差)的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请允许我花几天时间来处理这个问题。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不必添加非线性误差、因为这已经包含在器件精度规格中。

    Vs=3.3V、T=-40C 时的误差计算示例

    注意:精度是通过 Vs=2.7V 指定的、因此这是您的参考点。 假设增益为-11.77mV/C。

    线路误差(最大值)=(3.3V-2.7V)*3.3mV/V = 1.98mV = 1.98mV/-11.77mV/C =-0.168C

    负载误差(最大值)=-2.5mV =>-2.5mV/-11.77mV/C = 0.212C (IL=0uA 至16uA)

    40C =±4.8C 时的器件误差(在数据表中)


    总最坏情况*=|Device|+负载误差+线路误差=4.8+0.212-0.168=4.8C。

    这还不考虑 ADC 贡献、因此总误差应为

    总最坏情况=总最坏情况*+ ADC_ERROR (T=-40C)


    对于漂移、您可以使用以下公式:

    www.ti.com/.../estimator.tsp

    这篇文章用于漂移讨论

    e2e.ti.com/.../637702

    基本上、我们希望器件在8年内的性能符合规格、并且有60%的可靠性。

    开尔文