This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:通过 TX 相移形成多个同步 TX 波束

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641630/iwr1443-multiple-simultaneous-tx-beam-forming-with-tx-phase-shift

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

在 IWR1443的数据表中、它说:

“三个发射通道一次最多可操作两个(同时),用于发射波束形成的需要;而四个接收通道都可以同时操作。”

我的理解是、通常情况下、IWR1443在 TX1、TX2、TX1等上交替传输线性调频脉冲、从而允许有2个虚拟 RX 天线。

此外、是否可以同时在2x TX 上传输 、从而控制光束? 其中一个演示文稿中有一个关于以下模式的注释:BPM 编码的同步 TX、用于 TX 波束形成的多 TX (具有相移的同步 TX)。

是否支持此功能?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持 BPM 的 TX 使用。  如何对电子转向的 BPM0和 BPM180进行解码、尚未尝试。  我们通常使用 BPM 0 (无 BPM 处于活动状态)。

    Tx 可以启用两个同步(共三个)发送器。   最初考虑将 BPM 的相移180度以减轻干扰、根据每个线性调频脉冲对其进行控制。  通常、为了执行电子转向、天线的相位延迟特定。   在 EVM 上、Tx1、TX3 处于相同的仰角、TX2处于不同的仰角。  因此、您可以有3种电子转向组合:

    MultiTx、Tx1、TX2、TX3

    1、 BPM0、-、BPM0

    2、BPM180、-、BPM0

    3、BPM0、- BPM180

    在将 BPM 用作 MIMO 时、我们需要将匹配的滤波器加载到硬件加速器1443、DSP 1642中、以解码仅来自 BPM180通道的接收信号。

    未来的器件将具有 Tx 相移、而 IWR1443、IWR1642则没有、只有线性调频脉冲的 BPM contol。

    未来具有3个 Tx 的器件可能会使用不同的 PMIC 电源轨来绕过内部1.3至1.0v LDO、从而实现3个同步 Tx 操作。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的解释。 因此、我认为我理解的是、在您的 TX1和 TX3示例中、采用 BPM 编码的传输将从根本上创建以下波束、假设 TX1和 TX3通过2个 λ 相互隔离。

    1号 BPM0,-,BPM0 --这里的主波瓣波束为0度
    2号 BPM180,-,BPM0 --这里的主波瓣波束大约为15度
    #3 BPM0,-,BPM180 --这里主波瓣波束大约为 15度

    我是否正确理解了这一点?

    哪些未来器件可以更精细地控制 TX 光束?


    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!
    有一款汽车 AWR1243P、明年还有一款器件。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    根据以上注释、波束控制似乎仅在方位角方向启用。

    关于同一主题的另一个问题。

    如果在 TX2具有不同的仰角时使用 TX1和 TX2、我们可以在仰角方向进行波束控制吗?

    谢谢、

    -Gunter