This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1642BOOST:如何启动"learn" IWR1642BOOST 器件进行集成工作(将其作为附加器件集成)?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642752/linux-iwr1642boost-how-to-start-learn-iwr1642boost-device-for-integrated-work-integrate-it-as-an-additional-device

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Linux

大家好、

最近两周、我想将 IWR1642BOOST 集成到我们的平台中、以实现毫米波可用性。

因此、我从 CCS 演示项目和 C:/ti/xxxxx.pdf.中学习/接触基本知识

同时尝试跟踪毫米波演示可视化工具 JavaScript 代码、让我了解它的架构。 但是、我仍然花了很多时间才知道如何通过 Putty 串行端口和 CLI 命令来控制毫米波。 感到羞愧的是、我还没有通过代码接收/存储传感数据为 CSV。 我不知道如何开始物体检测。

实际上、我只知道要打开毫米波演示可视化工具来调整参数。

无论有人能帮助我还是告诉我一条"路径"、让我来研究一下。 我不知道如何集成它。

你会给我一个手吗?
此致、

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    毫米波 SDK 中提供了两个演示示示示例。 MMW 开箱即用演示使用户能够使用毫米波演示可视化工具来输入命令并可视化图。 "捕捉"演示可用于捕获来自 ADC 缓冲器输出存储器的原始数据或作为 CSI2/LVDS 输出。 在与平台集成时、您计划使用哪种数据输出?

    谢谢
    Michelle