This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:VCC = 3、7V 时的最大/平均峰值电流消耗

Guru**** 2578735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642292/drv5032-maximum-average-peak-current-consumtion-at-vcc-3-7-v

器件型号:DRV5032

您好!

我对 Vcc = 3、7V 时使用的 DRV5032FADBZR 有疑问

在 Datashett ICC (PK)中、最大  电流为2.7 mA 时、额定电压范围仅为1、65V < Vcc < 5、5V
Icc (AVG)(3V Vcc、1、6 µA)。

当 Vcc = 3、7时这些值是怎样的

此致 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯
    我们的专家将对此进行研究、并在假日周末之后的周一返回您的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈亚斯

    您可以看到数据表中的图1、平均 ICC 随 VCC 降低。 Vcc 为3.7V 时、平均电流应介于5V 和3V 之间。 我将设计的峰值电流最大电流为2.7mA、但我希望它在5.5V 时低于峰值电流。