This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:AFE4404EVM

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM, AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642531/afe4404evm-afe4404evm

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

您好!  

我购买了 AFE4404EVM 开发板、编号为164950mm。 但也有一些问题。  

首先、找不到串行端口。 安装软件和驱动程序(根据 UG、win8 system))后、除非计算机重新启动、否则设备管理器无法找到串行端口。 正如 UG 所说、我尝试更新固件、但在此过程中失败。 然后、我再找不到器件管理器中的串行端口、GUI 指示已插入 USBunplugged。  在更新固件之前、GUI 运行良好。 我通过电子邮件与 TI 技术支持联系、并告知我尝试使用 Win7系统。 没有变化。 串行端口也找不到。 现在情况变得更糟了。 在使用 Win7系统(我尝试过4台 PC)期间,电源系统错误,这是我接下来要说的第二个问题。

其次、电源出了问题。 现在、电源指示灯在插接后熄灭。 在与 TI 技术支持人员沟通后、我们知道通过二极管 D1的功率为5V、但实际电压为2.38V。  

方案编号为:SR#1-3690367651。 我们的技术支持是 Ricardo Li。  

我想知道如何更换我的板。 谢谢!

此致、

宾果游戏

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如用户指南中所述、应对 EVM 采取适当的 ESD 预防措施。 由于它在您收到后仍在工作,因此我们无法帮助您更换它。 但是、我有以下建议可帮助您进行调试和修复。
    1) 1)您能否测量 D1阳极处的电压? 如果不是5V、则您端口的 USB 端口无法正常工作、因此请更改 USB 端口或 PC。
    2) 2)如果 D1的阳极为5V、阴极为2.38V、则 D1已损坏、您可以将其更换。
    3) 3)如果 D1的阴极为5V、则尝试更新不带 GUI 的 EVM 固件。 请按照用户指南第7节(即不带 GUI 的 AFE4404 EVM 固件升级)中给出的步骤进行操作。
    4) 4)如果步骤3失败、则 MSP430 (即 MCU)损坏、您可能需要更换它。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我所做的一切都是根据用户指南、AFE4404EVM 电路板更新在更新过程中失败。 之后、软件无法找到串行端口。  我为什么 应该指责这个错误。 此外、在更换四台 PC 时电源中断、您的 TI 技术支持人员会告知您这一点。 对此应由谁负责。 我需要一个好的 AFE4404EVM 板!

     

    谢谢!

    此致

    宾果游戏