This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900EVM:首款测试 PCB。 XDS200调试失败。

Guru**** 2574205 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642145/ccs-pga900evm-first-test-pcb-xds200-debug-fails

器件型号:PGA900EVM
主题中讨论的其他器件:PGA900

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我已经使用 PGA900完成了原型 PCB 设计。 当我施加介于我测量 VDD 至3、5V 之间的电源电压时、我知道栅极控制至少有效。

在 Code Composer Studio 中、当我为目标配置文件运行连接测试时、XDS200会成功读取 IDCODE 寄存器。

---- [执行 SWD 模式完整性测试]-----

此测试将读取 IDCODE 寄存器100次。
IDCODE 寄存器的值为0x0bb11477。
SWD 模式完整性测试成功。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

因此、我假设这意味着我应该能够在目标上运行我的代码。

但是、当我连接到目标并尝试加载输出文件时、我会收到此错误消息。

Cortex_M0_0:文件加载程序:验证失败:地址0x0000000000000B40上的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M0_0:GEL:文件:Z:\workspace\cfirmware_00\Debug\PGA900.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

我在某处看到、从评估模块转到实际设计时、可能需要修改 GEL 文件。 我觉得我不知道这是否真的、更不用说要调整的内容了。

有任何提示吗?

埃斯本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我解决了这个问题。 事实证明、它是一个有故障的 PCB。