This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP123:通信线芯片选择引脚

Guru**** 2578725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP123, TMP125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642711/tmp123-communication-wihtout-chip-select-pin

器件型号:TMP123
主题中讨论的其他器件: TMP125

您好!

我们在设计中使用 TMP123。 不知怎么说、由于 GPIO 短缺、我错过了将 CS#引脚连接到微控制器、并且我直接将 CS#引脚拉至 GND。 现在、当我尝试读取温度数据时、器件没有响应。 我在数据表中看到、TMP123最初在 CS#引脚从高电平到低电平上开始转换所需的时间为320ms。

您能否建议采用相同尺寸的类似 IC、这些 IC 可直接在 CS#引脚低电平时工作?

TMP125是否可以在我的电路上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    恐怕操作需要 CS。 没有符合您要求的器件。

    谢谢、