This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:AWR1642BOOST+DEVPACK SPI 连接错误

Guru**** 2574205 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637630/awr1642boost-awr1642boost-devpack-spi-connection-error

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我有 AWR1642BOOST + MMWAVE_DEVPACK。 我使用的是 Radar Studio 应用程序。 但我无法在 PC 和 AWR1642BOOST + MMWAVE_DEVPACK 之间建立 SPI 连接。 FTDI 和 RS232连接成功。  Radar Studio 应用程序映像如下。  如何连接 SPI?  

此致

Nazct SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naz、
    您的固件下载似乎也不成功。 看起来也是在 SOP2模式下工作。

    在 SOP 2 (开发模式)下工作时、器件中不应存在功能固件。 在 SOP2模式下使用器件之前、请使用 UNIFLASH 擦除闪存。

    完成此操作后,请按照 RadarStudio 用户指南中所述的步骤下载固件并配置设备。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    我按顺序执行了以下操作:

    1 -我已使用 Uniflash 应用程序擦除闪存。
    2 -我打开了 RADAR Studio 并连接了 RS232和 FTDI 状态。
    3 -我尝试了 SPI 连接、但没有再次发生。


    错误是什么?

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我按下 SPI Connect 时、我看到了这个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题无法解决!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naz、

    在您发送的 RadarStudio 日志中,我们看不到发出的 SPI connect 命令。
    您的日志是否在执行"SPI 连接"后共享?

    -Raghu