This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST 的导出数据格式

Guru**** 2574205 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640271/awr1443boost-the-exported-data-format-for-awr1443boost

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMMMWAVE-SDK

大家好、

Q1:客户需要为 AWR1443BOOST 提供数据专家。 他想知道 AWR1443BOOST 的导出数据是什么?

是原始数据还是物理单元的数据?

问题2:如何对数据进行鉴定? 是否需要 CCS 或 Radar Studio 或 毫米波演示可视化工具来提供数据?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、
    查询不清楚。
    您是否希望从器件中导出 ADC 缓冲器数据以进行离线处理?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    抱歉、客户需要导出 ADC 数据。 是原始数据还是物理单元的数据?

    如何获取 ADC 数据? 是否需要 CCS 或 Radar Studio 或毫米波演示可视化工具来提供数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您是否会继续支持此案例? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    ADC 数据可以从 CCS 或甚至从 TSW1400EVM 进行采集。

    要使用 CSS 捕获 ADC 数据、请查看 MMWAVE-SDK 中的捕获演示示示示示例。 此处的限制是可以收集的1帧数据。

    您应该使用 RadarStudio 通过 TSW1400EVM 采集数据。 限制是您可以根据配置捕获10帧等效数据。

    请查看我们的毫米波用户指南了解这些内容、并查看 RadarStudio 用户指南了解有关如何捕获数据的详细信息。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    感谢您的回复。

    ADC 数据是原始数据吗?

    在客户采集 ADC 数据后、如何对 ADC 数据进行专家级?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 数据是原始数据。

    使用 TSW1400EVM 时、数据将收集在保存在 PC 上的文件中。

    有关  更多详细信息、请参阅有关使用 TSW1400EVM 进行数据采集的培训视频。

    谢谢、

    -Raghu