This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:CAN 演示

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641558/awr1642boost-can-demo

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642MMWAVE-SDK

您好,

我下载 SDK mmwavesdk_01-01_00_02。 如果 我通过 CAN 总线将 AWR1642 EVM 与笔记本电脑连接,SDK 软件包中 包含演示软件代码,我可以使用这些代码发送数据包,而不是 使用工具 mmWave Visual Studio ?

BR、

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!

    我想您所指的演示应用可以通过 CAN 将对象数据发送到毫米波演示可视化工具。
    我们今天拥有的演示应用通过 UART 将对象数据发送到毫米波演示可视化工具。

    但还有其他 CAN 和 CANFD 示例应用程序可帮助您作为通过 CAN 发送数据以及在 PC 上的 CAN 分析仪上接收数据的参考。
    您可以在 MMWAVE-SDK 中的以下位置找到 CAN 和 CANFD 的源代码:
    CAN:$\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\drivers\can
    CAN-FD:$\mmWave_SDK_01_01_00_02\packages/ti\drivers\canfd

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    但是、我如何 构建演示二进制文件呢、这里 有一些文档或说明?

    BR、

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabrizio、您好!

    请参考 mmwave-sdk-user-guide.pdf 来设置构建环境和构建演示/驱动程序。

    有关设置环境和构建代码的详细信息、请参阅用户指南中的"4.5使用 SDK 进行开发"。

    -Raghu